This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63021:当 VIN 为&lt 时、负载断开;VOUT

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63021, TPS7H4010-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107169/tps63021-load-disconnect-when-vin-vout

器件型号:TPS63021
主题中讨论的其他器件: TPS7H4010-SEP

您好!

我有一个应用、我们正在考虑使用 TPS63021、有时 VIN = 0V、而 VOUT = 3.3V、因为它由第二个电源提供。

在这些条件下、TPS63021是否会断开负载与 VIN 的连接、从而阻止电流从 VOUT 流向 VIN?

此致、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Doug、

    我想不会有从 Vout 到 Vin 的电流流动、当 Vin 为0V 时、IC 将分流。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的快速响应!

    事实证明、我的应用需要耐辐射或抗辐射稳压器。  与我之前的问题类似、当 VIN = 0V 且 VOUT > 0V 时、TPS7H4010-SEP 是否会阻止电流从 VOUT 流向 VIN?

    此致、

    Doug Young

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Doug、

    不用客气

    我认为  TPS7H4010-SEP 的性能应该相同、实际上、我认为在您的条件下、大多数器件不应具有从 Vout 到 Vin 的电流。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    当输入电压为0V 时、您为什么认为 TI 的大多数降压稳压器不会将电流从 Vout 传递到 Vin?

    开关 MOSFET 的结构是否能够防止这种反向电流流动(例如、在背靠背配置中未设置体二极管或 MOSFET)?

    此致、

    Doug Young

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    好的、对于 PMIC、我认为、如果输入电压为0V 时电流可以从 Vout 流向 Vin、那么大多数情况下这是一个糟糕的设计。不仅对于 TI 的器件、对于其他器件也是如此。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    当然、我同意、当 Vin=0V 时、电流从 Vout 流向 Vin 并不理想、但这种情况并不少见、尤其是对于降压转换器而言。  事实上、TI 为自己的 IC 提供了有关此条件的应用手册。

    我没有在数据表中看到此功能、TPS7H4010-SEP 的 PSPICE 模型(tps7h4010-SEP_TRANS)指示当 Vin = 0V 时、反向电流将流动。  对于我的设计而言、阻止该电流至关重要。  这些航天级器件的成本很高、因此、如果我需要添加反向电流阻断功能、我希望在对电路板进行原型设计之前添加反向电流阻断功能、以节省时间和金钱。

    如果您尚未这样做、是否要与 TPS7H4010-SEP 硬件团队核实、以确认当输入电压= 0V 时、没有从输出电压到输入电压的电流?  

    谢谢!

    Doug Young

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Doug、

    您能否打开另一个主题? 因为我只关心 TI 的降压/升压器件、实际上、我对 TPS7H4010-SEP 没有任何经验。

    此致

    TAO