This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:有关数据表图18的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108171/tps53015-questions-about-figure-18-of-the-datasheet

器件型号:TPS53015

您好!

我的客户对 TPS53015有如下问题。

问题1.
客户如何计算或确定数据表图18中的 R2、R5、R9和 C12值。

问题2.
数据表图18中的 R7和 D1表示什么?
如何确定这些值?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirano,  

    问题1:  

    • kΩ kΩ 10k Ω 和100k Ω 之间的 R2值、并使用公式11计算 R1。
    • R5是 BST 电阻器、使用~5.11欧姆  
    • R9和 C12是缓冲电路。 您可以使用与 EVM 和数据表相同的值、这些值已经为您计算得出。 如果您想知道它们是如何计算的、请查看这一点   

    电源技巧:通过七个步骤计算 R-C 缓冲器-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛

    问题2:

    R7和 D1为电压钳位电路、用于保护器件不受 SW 引脚与 GND 之间反向电压的影响。  SW 的额定 电压不会超出-300mV 至30V 的绝对最大值。  

    因此、任何超出该范围的反向电压都有可能损坏器件、因此建议使用该电路来钳制 SW 电压。 对于 D1、我们键入了反向电压和我们要保护的正向电压   

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahar、

    感谢您的回答。
    对于 R2、您和数据表中的值为10千欧至100千欧。
    但是、通过查看图18或 EVM 用户指南、R2为10欧姆、而不是10欧姆。
    哪一项是正确的、欧姆或千欧姆?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、  

    我知道混淆在哪里、在上面的问题中、您是指第17页的图18。 中的 R2是 HS FET 栅极电阻器、需要为10欧姆  

    我们在第19页等式11中讨论的数据表 R2。这是反馈网络的 Rbottom、需要10K 至100K、并使用等式11根据所需的 VOUT 计算 R1。  

    我想数据表不应提及用于两种不同用途的两个 R2

    很抱歉造成这种混淆。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahar、

    我看、非常感谢!

    此致、

    希拉诺