This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:电池模式下的 CE 引脚逻辑选择

Guru**** 2513845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108243/bq24072-ce-pin-logic-selection-at-battery-mode

器件型号:bq24072

您好!
我们一直在使用 bq24072在我们的项目中、我们要在充电和电池模式时将此 IC 的 CE (充电使能)引脚设置为低电平逻辑。
但出于某些原因、我们计划在特定条件下将 CE 引脚设置为高电平逻辑以禁用充电。
我们想知道、在电池模式期间将 CE 引脚设置为高电平是否会影响对 IC 的电池补充?
我们从侧面将 CE 引脚设置为电池模式下的高电平状态、它不会影响电池补充、我们希望从 TI 侧确认。



谢谢
Jagan K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagan、

    我们使用自己的 bq24072样片测试了这种行为、并确定 CE 引脚的状态对电池补充模式没有影响。 您将能够将其设置为高逻辑电平。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    最棒的

    Barry