This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:BQ27742-G1

Guru**** 2767735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27742EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106830/bq27742-g1-bq27742-g1

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27742EVMEV2400

您好!

我目前正在使用 BQ27742、我使用该器件实现了关断模式。 我想尝试全睡眠模式。  我尝试了参考手册中提到的不同方法。 但是、在实现数据表中提到的电流方面不成功。 我遵循的方法如下、

睡眠电流= 15mA、FS WAIT=0、通过给出 full_sleep 命令手动进入完全睡眠模式。

2.睡眠电流=1mA、FS wait=5、尝试查看是否自动实现完全睡眠。

未达到所需电流。 有时、当我使用第一点时、我实现了完全睡眠电流、但并非总是如此。 电流每秒变化一次。 与数据表中所述的每20秒不一样。 电流范围为每2秒65uA - 300uA。

如何实现完全睡眠?

提前感谢、

Kavya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavya、

    如果您将睡眠电流设置为1mA、则器件可能永远不会进入睡眠模式、因为电流值处于噪声级别。 对于任何测试、我会确保它至少高于死区。

    进入睡眠模式后、也应该没有通信或电流、否则它将退出睡眠模式。 如果您使用的是 bqStudio、请确保关闭自动重新刷新功能。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    感谢您的回复。 我有板载 PMIC 和 MSP430控制器。 控制器充当 PMIC 的负载。 在将控制器转换为 lpm3之前、我正在执行完全睡眠。稍后、控制器进入 lpm3、在 lpm 状态观察到的控制器电流为25uA。通过添加 PMIC 完全睡眠和控制器 lpm、我将获得65uA 的电流。 这种组合是否会影响全睡眠电流。 您上面没有提到电流。 这是什么意思。 它是总电路板电流吗?  

    提前感谢、  

    Kavya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavya、

    我是说监测计应仅报告低于睡眠电流阈值的电流。 1mA 低于死区、只应将其设置为高于死区。 TRM 中概述的条件很可能仍然无法满足、我会再次检查以确保没有通信、并且您用于检查监测计模式的电流是 VPWR 引脚、而不是系统的总电流。

    您的任何电流值似乎都不足以让电量监测计进行测量、因此我认为这不是问题。 您能否共享设计原理图?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我尝试使用 BQ Studio 在 bq27742EVM 中实现完全睡眠。 我将从 BQ Studio 向 EVM 发送 full_sleep 命令。 我删除了从 EV2400到 EVM 的 I2C 线路连接。 我看到在完全睡眠模式下的电流为37uA。 但是、正如 TRM 中提到的、进入完全睡眠模式后、PMIC 应每20秒唤醒一次。 这意味着20秒后必须存在电流变化。 但我看到每秒的电流变化(37uA -250uA 波动)。 如何实现 TRM 中提到的每20秒唤醒一次的 PMIC 场景。  

    提前感谢、

    Kavya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavya、

    您很可能违反 TRM 中规定的其中一个条件进入睡眠模式( 第2.7.2节睡眠模式和 2.7.3 FULLSLEEP 模式)

    监测计使用比较器来确定是否应唤醒、以便 SRN 和 SRP 引脚上不会产生太多噪声来唤醒监测计。

    当监测计唤醒以检查看门狗时、您可能仍会每1秒看到一次电流、但每20秒应出现一个更大的脉冲。 您应该使用该期间的平均电流估算功率模式、在执行 MCU 计算时、监测计的尖峰将远高于数据表中的电流值。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们能够实现完全睡眠模式、并且我们仍在观察电流的电流波动。 因此、请找到随附的显示电流波动的视频。  

    电流表连接在电池电源电压和 EVM 的 CELL+之间。

    e2e.ti.com/.../VID_5F00_20220609_5F00_123428-1.mp4

    提前感谢、

    Kavya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavya、

    EVM 可能存在其他相关损耗、如果可能、请使用示波器直接测量流入监测计(VPWR 引脚)的电流。 数据表中睡眠模式电流的值基于监测计的平均值。 电流仍将发生脉冲。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt Keller、

    我是 Kavya 的同事。 她正在跟进您、但似乎无法获得正确的答案。

    让我来澄清几件事。

    没有其他相关损耗、因为我们在没有使用其他电路负载的情况下对其进行了测试。 您可以清楚地看到电流低至35uA。

    您已多次指定在完全睡眠电流中将出现波动。 那么、您能不能说出预期的波动规模是多少?

    如果预计会出现波动、那么为什么数据表或参考手册中没有提到波动。

    数据表中似乎没有明确的内容。

    无论如何、如果您确实知道在全睡眠模式下实现40uA (平均电流)的解决方案、请告知我们。  

    因为该产品将很快投入生产。 我们没有足够的时间在论坛上多次进行讨论、以获得解决方案或至少明确性。

    因此、我们需要优先支持。 您能否指导我们从何处获得最高优先级的支持?

    我希望您了解我们的情况、不要再向我们提出更多问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fahim、

    我们的数据表指定了不同功耗模式下的平均电流消耗、由于短脉冲可能比"指定"电流值大得多、因此有时会使客户感到困惑。 根据测量仪表执行的操作、脉冲可能非常大。在大多数时间、在非常短的时间内、脉冲小于几百 uA。

    从 DMM 上的测量中可以看出、要进行平均测量、脉冲处于高电平的时间并不清楚。 如果您有更详细的图和图像/数据来显示平均电流、这将是验证实际功耗的最佳方法。

    此致、

    Wyatt Keller