This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:反向输入极性

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102578/lm5116-reverse-input-polarity

器件型号:LM5116

您好!

我希望检查 LM5116是否不会因输入条件而损坏。  情况如下:

LM5116的上游有一个从 VIN 到 GND 的单向 TVS。  如果存在负瞬态、则从 Vin 到 GND 的电压被钳位到大约-0.7V。  这会破坏-0.3V 的数据表规格。  

如果在电源正极线路和 Vin 引脚之间添加一个二极管、这是否能够防止上述负瞬态的反向电流情况?

Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aidan  

    是的、如果负尖峰超过其绝对最大额定值、器件可能会损坏。

    通常、通过将 TVS 放置在尽可能靠近 ESD 事件的连接器/源极的位置、器件输入端的负尖峰不会超过其绝对最大值。  
    如果反向浪涌很长并且可能在器件引脚上导致过多的负尖峰、 通常会使用反向电压保护二极管。

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric、他是反向电压保护二极管的最佳选择。  还是从引脚接地到电路接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aidan

    它应该位于 TVS 和转换器之间的输入侧。 请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf 

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题或重新打开此主题。 谢谢
    - Eric Lee (应用工程)