请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25088 主题中讨论的其他器件: TINA-TI
美好的时光;
我正在使用 LM25088开发 CC 模式转换器电路。
下面列出了设计要求:
最大电压:8.2V
最大负载电流:8.2A,应持续
此降压控制器是否适合此设计? 它似乎与 LM25088一起使用,可以实现 CC/CV 转换器电路。
我将在该电路中使用的负载是一个火花塞,在开始时电阻值约为0.8-0.9欧姆; 然后、火花塞的电阻值随着温度的升高而呈线性增加、但插头消耗的电流永远不会改变、电流为8.2A、但 OUT 的电压开始时为5V、并且随着温度的升高而呈线性增加、并在8.2V 时停止。
我使用 TINA-TI 仿真了我在下面共享的电路、
提前感谢您。