This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:AFE 所需的最低电池电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ78350, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108272/bq40z80-minimum-cell-voltage-required-by-afe

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ76930

大家好、

BQ40z80的内部 AFE 是否需要最低电池电压才能正常运行? 我假设不会(只要存在最小 VCC)、因为它允许将安全单元 UV 编程到0、但我只想确认、因为这对于我的客户而言是其他 AFE (bq76930+bq78350)的问题。 他们正在切换到40z80作为解决方案。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    只要监测计已通电、它就应该能够读取整个 ADC 范围。 我不知道监视器方面的问题、但我知道很多监测计和监视器之间的架构是类似的、它们遇到了什么问题?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的快速响应。 请参阅以下有关监视器允许的 SUV 范围的文本:

    此致、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我看到、只要电量监测计通电、这不会影响电量监测计、您在第一个帖子中是正确的。

    此致、

    Wyatt Keller