This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108023/battery-charger

主题中讨论的其他器件:BQ25798BQ24610

我们正在寻找锂电池充电器:

24V 直流@40A 直流

我们使用 了 BQ25798、但 BQ25798不足以满足我们的任何要求

谢谢你

此致

Ramin Tavassoli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    最适合 TI 的是独立(无 I2C)充电器控制器 BQ24610、它具有增加的 HDRV 和 LDRV 栅极驱动器 IC 以及至少2个并联的高侧和低侧 FET。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将这些电荷并联放置以放大电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    是的。  理论上、支持10A 电流的并联4个(不带额外的栅极驱动电路) BQ24610是可行的、但我们尚未测试此配置。  如果您尝试、请确保仅使用其中一个充电器进行终端、即将其他充电器设置为更早地终止。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 下一步是订购 适用于 BQ24610系列的评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    EVM 有库存、可在 https://www.ti.com/tool/BQ24610EVM 订购

    此致、

    Jeff