This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:故障值和响应。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108357/ucd90320-fault-value-and-response

器件型号:UCD90320

您好、专家、

为了 了解故障值日志、我认为该器件没有 ADC 来对电源轨电压值进行采样、假设在3.41V 时触发 OV 阈值、则故障日志记录应为3.41V。我对吗?  

另一个问题是、假设有四个电源轨、P12V、P5V、P3V3、P2V5、 P12V 作为  P5V、P3V3、P2V5的输入电压 、如果 发生 P12V 故障、P5V、P3V3、P2V5是否 也会 在电源(P12V)电源故障期间触发故障?  如果是、我们能否避免使用故障日志记录 P5V、P3V3和 P2V5的故障?  

应该实现故障关断从器件功能、 对吧?  

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90320具有内部 ADC、每400us 监控一次电压。由于存在采样周期、因此实际报告的故障值不应小于3.41V。

    您已将其余电源轨配置为12V 的从电源轨、以便12V 电源轨的故障不仅可以自行关断、还可以关断从电源轨、从而避免额外的 UV 故障。  

    e2e.ti.com/.../4174.UCD90xxx-_807B13667F4F28754B628A51_.pptx

    此致

    Yihe