This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:"DCDC 开关频率&quot 的设计值;在输出负载波动的情况下

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108162/lmr16030-design-value-of-dcdc-switching-frequency-in-case-of-output-load-fluctuation

器件型号:LMR16030

下图中的 VOUT (VS1)用作驱动电磁阀的电压。
螺线管本身将被连接在多个连接中、并且它们将全部在 PWM:20kHz 时打开。

  

我们检查了当前假设的最大负载(峰值1.2A)下的 VSW 波形、并找到了部分振荡。

1Ch =指示电磁阀打开的电压
3CH = VFB
4通道= VSW

   

我们认为、看起来像4通道 Vsw 上振荡的周期大约为500kHz。
我们暂时按如下方式更改直流/直流开关频率、并重新测量该频率、VSW 振荡消失。

校正前:直流/直流开关频率= 500kHz/R125=27k、R129=18k
校正后:直流/直流开关频率= 1.5MHz/R125=15k,R129=0

  

我想获得以下方面的建议。

为了避免 IC 内部出现振荡、我应该注意什么?
当 C100 =未安装时、" VFB 的纹波和 VSW 的振荡已同步"。
因此、使用 C100 = 1000pF 来减少 VFB 的纹波、VFB 的纹波被抑制、但 VSW 振荡。
因此,我们想知道我们应该关注的方面。

考虑到预期的负载波动(约20kHz)、在确定直流/直流转换器的开关频率时、我们应该参考什么?

我们想知道如何减少当直流/直流开关频率增加时预期的 VSW 过冲/下冲(特别是、我们想知道如何实现这一点、而不是改用快速恢复二极管)。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您在 VSW 测量中看到的振荡在我看来与在不连续模式下运行的器件一样正常。 随着开关频率的增加、电感器纹波电流幅度会减小、因此电感器电流不会变得不连续。  

    如果使电感器电流不连续对应用来说并不理想、我建议选择电感器、这样:

    Iout (min)+ deltaL/2 = 0

    Iout (min)为最小负载电流

    deltaiL 是 数据表中的等式9

    或者、您也可以像这样增加开关频率。

    为了确保 VSW 过冲/下冲最小化、建议遵循数据表中的布局准则、使主 focuson 保持高 di/dt 环路较小。