This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS1585A:应用查询

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108310/lms1585a-application-inquiry

器件型号:LMS1585A

大家好、团队、

我的客户正在应用中使用 PN LMS1585ACS-1.5/NOPB。 根据数据表、Cout 应为钽电容器。 到目前为止、由于这是 SMT PCBA 、因此它们 使用的是陶瓷电容器。 这是可以接受的吗? PN 的 ESR 是什么:LMS1585ACS-1.5/NOPB?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    这款较旧的器件的特性不是很好、我不知道 ESR 的稳定性范围。 我建议添加一个带有输出电容器的串联电阻器以添加 ESR。 该电阻器的电阻可能需要大约1Ω Ω 左右、但我们无法提供精确的范围。  

    此致、

    Nick