This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:变压器次级侧无电源

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107582/tps23753a-no-power-on-secondary-side-of-transformer

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:PMP8896

您好!

我们目前正在设计一款利用 TPS23753A 的产品。  在电源部分、我们将使用从 PMP8896评估板借用的设计。  PoE 协商正常、可以通过我的 POE 开关确认并测量 POE 插孔的输入电压来确认这一点。  请告诉我您还需要我做什么。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NA:

    您的设计是否与  PMP8896完全相同? 请浏览此 调试指南 、查看您是否可以找到根本原因。  谢谢。  

    此致、

    一分钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 POE 部分、是的、它与 PMP8896的设计相同。  当然可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用、

    请浏览 我们的调试指南 并捕获调试指南中描述的必要波形。 谢谢。

    此致、

    一分钱