This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:BQ25970独立模式不能正常工作

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107866/bq25970-bq25970-standalone-mode-doesn-t-work

器件型号:BQ25970

大家好、正如标题、通过电池管理工作室、器件无法读取电池电压、此外、当我启用 ADC 时、电池 OVP 的原始设置自动从4.2V 更改为3.5V、您能告诉我哪些引脚会影响芯片读取电池电压并自动更改 OVP 的设置吗?

谢谢!

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您能否提供寄存器的捕获、以便我更好地帮助调试您的问题?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    下面是寄存器映射捕获的捕获、请看一下。

    问题是先给电池供电的设备上电、Battery Management Studio 可以读取电池的电压、  将适配器插入电池管理工作室后、无法再读取电池电压、还会提醒我、即使我将输入电压调节为6-9V、Vbus 也太高、无法启动转换器、有时低至5.5V 也会提醒此故障。

    谢谢!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    根据您的 ADC、您的 VBUS 和 VAC 电压为0V。您可以测量 VAC 和 VBUS 上的电压吗? 您是否使用了与 EVM 类似的设置?

    此致、

    Mike Emanuel