This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22925:- VIN 问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108208/tps22925---vin-issue

器件型号:TPS22925

您好、先生、

如果客户应用的输入电压为-0.5V_VIN、是否存在风险?

绝对最大额定值如下所示、 如果超过最大值、则必须损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    这些是指定的绝对最大额定值、因此已经过应力测试、这些值已确定为最低和最高电压值、以保证功能正常。 由于-0.5V 超出指定范围、我们无法保证在这些额定值之外运行。

    此致、

    Dhanya