This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:未在 Windows 11中检测到?

Guru**** 2476995 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108067/ev2400-not-detecting-with-windows-11

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

几个月前、我的 EVT2400运行正常、然后我需要使用 BQStudio 再次检查某个内容、但现在它未被检测到。 我尝试在这个论坛上搜索、以了解我可以做什么。 LED 指示灯亮起、我尝试更新 FW、并且更新时没有任何错误。 当我使用笔记本电脑连接时、我可以听到 USB 连接声音、但它不会在设备管理器中显示任何通知或任何内容。 我已确保我的所有 USB 驱动程序都是最新的。 它只在设备管理器中显示了一次黄色感叹号“ Unknown  USB Device Descriptor Request  Failed”(未知 USB 设备描述符请求失败),但它从未在设备管理器中再次显示,BQStudio 也未检测到它。 我还尝试了 Windows 10以及以前在 Windows 10上使用过它、但也没有在那里检测到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahir、

    看起来 EV2400已遭受某种损坏。 您可以再次尝试从 Windows 10更新固件、看看这是否有用。 否则、很可能是物理损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 10也不幸运。 将订购一个新的。 谢谢。