This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:我的 outa_1和 outb_2有问题

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107479/ucc21520-i-am-having-problems-with-my-outa_1-and-outb_2

器件型号:UCC21520

我在 LTSPICE 上进行了仿真、但我不明白为什么我会以这种方式为两个输出获取信号。

OM 仿真结果 VDDA_1、20V、具有非常差的纹波。 outa_1信号看起来不好、与 outb_2相同。

可以在这里帮助我吗? 我不确定为什么会出现如此大的纹波、与17.2V 的 outa_1电压相比、在2.34V 时 outb_2电压过低。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikenna、

    我建议查看 此应用手册、了解如何为半桥配置选择自举电路

    我注意到您的原理图中至少有一个与我们的建议不同的方面:CVDD 与 CBOOT 的比率。 我复制了以下相关的应用手册部分(第节) 3.2)。

    为自举电容器充电的电荷必须来自一些较大的旁路电容器、通常是 VDD 旁路电容器。 根据经验、该旁路电容器的大小应至少为自举电容器的10倍、以便在自举电容器充电期间不会完全耗尽。 这样可在充电序列期间正确补充自举电容器。 在最坏的情况下、这一10倍的比率会导致 VDD 电容器上的最大纹波为10%。 CVDD≥10×CBOOT

    此外 、数据表中的第10.2节 提供了其他关键组件的建议值、例如输入滤波器、VCC 电容器等

    请查看文档并查看这些建议是否能改善您的仿真。 如果您仍未获得预期的输出、请告知我们、我们可以更详细地查看原理图。

    谢谢!

    最棒的

    Olivia Brandel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivia、

    我发现这些信息非常有用、但我仍然对栅极驱动有一些问题。 V (hv_g)和 v (hv_g_1)将拉至20V、但不会产生预期输出、v (lv_g_2)也看起来不好、除了 v (lv_g)、这似乎很好。 我在这里需要你的帮助。

    电路现在具有两个栅极驱动器运行:

    图1.

    结果:

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikenna、

    很遗憾听到您仍然看到问题。 您能否与所有5个信号共享仿真图像(就像您最初共享的那样)、以便我更好地了解问题? 此外、如果您更改了任何组件值、您能否再次共享电路的输入侧?  

    我将查看您分享的信息、并查看我可以找到的其他观察结果。  

    最棒的

    奥利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将其作为 zip 文件发送给您。 如果您共享您的电子邮件、我现在可以将其发送给您。 我已经查看了数据表、但仍然不明白为什么只有一个是开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikenna、

    我通过 E2E 请求友谊。 一旦您接受、我相信您将能够通过 E2E 私下向我共享 ZIP 文件。  

    最棒的

    Olivia Brandel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才做了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了一封私人邮件。 你收到了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我收到了消息。 感谢您的发送! 请允许我在明天之前更详细地查看您的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Olivia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikenna、  

    由于我们通过消息解决了问题、我将关闭此主题。 请标记绿色按钮以确认此操作已解决您的问题。  

    非常感谢!

    最棒的

    Olivia Brandel