This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:栅极脉冲宽度不均匀。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108320/ucc256404-uneven-gate-pulse-width

器件型号:UCC256404

大家好、我们正在测试使用前端 PFC 和 LLC 以及 UCC256404的500W 电源。  

在此阶段、PFC 部分不起作用(关闭)、我们仅测试 LLC 部分。开关 频率和占空比在固定负载下都在变化、导致初级侧的波形不正确。请参阅下面的内容。

此波形是在20V 5A 和 VDC 340VDC 下捕获的

您能不能帮助确定可能的原因。  谐振电容器和 VCR 引脚上的电压遵循相同的模式。 (第2幅图像) (蓝色-->谐振电容器, 红色--> VCR

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您与我们联系。 您能否与我分享原理图和设计计算器。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我是否可以通过任何方式通过邮件 或您的电子邮件进行共享  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我可以通过 e2e 向您发送朋友请求。 您应该能够通过该消息向我发送直接消息。

    此致

    曼尼甘塔 P