This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:功能卡

Guru**** 2554210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108306/tps3431-function-chck

器件型号:TPS3431

您好!

我有一些问题想与您确认。

1. DEICE 是否通过 GPIO 引脚向 MCU 发出 WD 信号输出(WDO_N)?

2.此外,您能否帮助解释 ENOUT 功能?

该规范显示 ENOUT 可以与 WDO_N (或 GATE)连接、因此 ENOUT 仅用于指示 WDO_N 状态(?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    WDO_N 信号可通过 GPIO 连接到 MCU。 数据表显示了到 NMI 的连接、因为大多数应用使用到 NMI 的连接来快速响应任何 WD 错误。

    ENOUT 表示器件启用/禁用状态。 这不表示 WDO_N 状态。

    ENOUT 和 WDO_N 是开漏输出。 如果主机 MCU 没有两个独立的输入引脚来监控 ENOUT 和 WDO_N 信号、则可以将它们短接在一起并连接到一个 MCU 中断/GPIO。 因此、任何 WDO_N 错误或 WD 禁用状态都可以传送到主机 MCU。

    谢谢、此致、

    Shridhar