This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:TPS546C23的原理图审阅

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108086/tps546c23-schematic-review-of-tps546c23

器件型号:TPS546C23

尊敬的 TI 团队:

我完成了 TPS546C23降压稳压器的原理图设计、要求如下。 我想控制 PMBus 和硬件的输出。

1.3V@10-13A ,O/P RIPPLE = 10mV Vp-p,电压容差= 1%

2.3.3V  @22-27A、 O/P 纹波= 9mV Vp-p、电压容差= 5%

是否有人可以通过生成带有这两个选项的 o/p 来审查它并提供有价值的投入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    以下是我的输入:

    1. 右下角的注释显示开关频率为400kHz、但66.5K 的 RRT 将提供300kHz、而不是400kHz  
    2. PVIN 和 AVIN 引脚必须具有相同的电位。 请删除2.2Ω(或填充0Ω)并短接 PVIN 和 AVIN。
    3. 将 BP3旁路至 AGND、将 BP6旁路至 PGND。
    4. 请确保相位裕度大于45°、误差放大器增益不应达到 GBWP。  

    要获得正确的补偿并查看原理图、请使用 Excel 计算器:

    https://www.ti.com/lit/zip/slurb05