This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3750:UCC3750电路帮助

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107863/ucc3750-ucc3750-circuit-help

器件型号:UCC3750

在数据表中、我们根据数据表中提供的应用信息使用电路、现在参考电路的 Q4 (2N7001DICT)、Q5 (2N5457)、Q6 (MPSA06)(请参阅附件)已从市场上过时。请尽可能告诉我们这些支持组件的任何替代产品(Q4-Q6) 这样我们的电路就可以正常工作,而不会降低其质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    TI 不会交叉参考或推荐用于分立式晶体管的等效替代供应商/PN。 在 Octopart 中搜索 时、我发现 MPSA06在多个分销商处有大量库存、 在这里的 Components101中可以看到功能等效的建议。 TI 在 这里有自己的在线 IC 交叉参考工具 、分立晶体管供应商的网站上也可能有在线交叉参考工具?

    我想说、您提到的三个晶体管在性能特性方面相当不错。 这些器件没有"高性能"、因此如果您确实需要查找替代 PN、请查找功能等效增益、电压、电流、当然还有封装。

    感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    您能不能描述与此 IC (UCC3750)连接的电路的用途是什么?...如果没有这部分电路,则意味着没有 Q4、Q5和 Q6,振铃器输出是正常的,但有时 R22和 C22上的 MOSFET 会短路,即使工作了一个月也是如此。您能解释一下这一部分 是某种类型的浪涌保护器还是类似的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓜拉夫

    Q4、Q5形成共源共栅开关来 驱动 Q6、该开关用于加快栅极驱动的关断速度(减少主功率 MOSFET 中的开关损耗)。 Q4-6是高效驱动主功率 MOSFET 所必需的栅极驱动电路的一部分。  您应该考虑在安装和移除 Q4-6的情况下测量主功率 MOSFET 的 VGS 和 VDS、并使用这些测量结果来证明自己的重要性。 我相信、如果 Q4-6未安装、您将在主功率 MOSFET 上看到额外的开关损耗、这可能会导致您看到的故障?

    此致、

    Steve M