This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:短路/电流失控

Guru**** 2523330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107992/lm25085-short-circuit-current-runaway

器件型号:LM25085

尊敬的 TI 团队:)

以下是我的应用程序详细信息:

  • VIN= 13.8V
  • Vout= 12.4V
  • 负载= 5A
  • 电感器= 4.7uH
  • RT=249k Ω
  • Rsns = 10m Ω
  • Radj= 2k Ω
  • PFET 延迟增量= 12ns

我想使用数据表中的等式13来检查电流失控: V (FD)+ V (ESR)>[V (IN)* t (ON)]/t (OFF)

为此、我需要知道 t (on)和 t (off)。 在电流限制期间、我以这种方式计算它们:

  • t (导通)
    • 由于在短路的情况下反馈电压将为0V、因此我想象 t (on)是指电感电流斜升至电流限制阈值所需的时间。
    • V (L)= L * di/dt
    • DI = I (ADJ)* R (ADJ)/R (SNS)= 40uA * 2kOhm / 10m Ω= 8A
    • V (L)= V (IN)- V (OUT)= 13.8V - 0.0V = 13.8V
    • DT = L * di/V (L)= 4.7uH * 8A/13.8V = 2.72us
  • t (关闭)
    • 使用数据表中的等式10
    • t (off)={4.1u *[[V (in)/31]+ 0.15]}/{[V (FB)* 0.93]+ 0.28V}= 4.1u * 0.595/0.28 = 8.71us

使用公式13:

  •  [V (IN)* t (ON)]/t (OFF)= 13.8V * 2.72us / 8.71us = 4.31V

当然、让二极管正向电压和电感器压降超过4.31V 是不现实的。  

我的 t (on)和 t (off)计算是否出错? 我的应用看起来不是那么独特、因此如果 此配置中的 LM25085没有输出短路保护、我会感到惊讶。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于等式13、LM25085数据表在 下一段中规定使用最短导通时间(典型值为140ns)。

    假设 PFET 关断和导通延迟相似、通过这种吨位修改、我得到0.2218V 作为最小二极管+ESR 电压。

    希望这对您有所帮助!

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢奥兰多-我的错、没意识到下一页上的部分继续了...哦!