This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:原理图审阅

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105747/tps55340-q1-schematic-review

器件型号:TPS55340-Q1

尊敬的团队:

您可以帮助查看以下原理图吗? 谢谢!

应用条件:

  1. 输入电压范围:6V–18V
  2. 输出电压:22V
  3. 最大输出电流:1.4a
  4. 允许的输出电压纹波:2% Vout
  5. 允许的瞬态响应:5%输出电压

e2e.ti.com/.../TPS55340-schematic-design.pdf

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我刚才查看了您的参数和原理图。
    我找不到任何规格违规、并且组件选择看起来也很可靠。
    我唯一的问题是、当以最低输入电压(6V)和最大负载(1.4A)运行时、您可能会达到内部 MOSFET 的电流限制。 在这些情况下、由于额外的纹波电流、电感器也可能会饱和。

    除此之外,我看不到其他问题。
    您想对原理图提供反馈吗?

    如果您有其他问题、请告诉我。
    此致、
    Niklas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我希望您在改进原理图方面取得了进展。
    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果 您有其他问题、请在下面回复以重新打开主题帖。
    否则、请随时单击"Resolved"(已解决)按钮。

    此致、
    Niklas