This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5000:数据表#39;s 原理图 VS Webench #39;s 原理图? 哪一个是最好的

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104594/lm5000-datasheet-s-schematic-vs-webench-s-schematic-which-one-is-the-best

器件型号:LM5000

您好!

我计划使用 LM5000从16V 电源生成48V 电压。

Webench 计算器为我提供了与数据表原理图不同的值。

您建议使用哪种原理图? (附件中的图像)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    该部分的专家目前因假期而不在办公室。  由于不同的输入电压条件、您可能会有不同的原理图。  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    否、输入电压条件是相同的。

    对我冲击最大的是电感值的差异(33uH 至470uH)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您的联系。
    我将数据表示例中的值输入到 webench 中、得到了相同的结果。

    如果建议的值在数据表和 webench 之间存在很大差异、我始终建议先查看数据表示例。 建议进行验证和测试的原理图、而 webench 示例仅基于计算。

    此外、对于以最低300kHz 开关频率运行的升压转换器、470uH 似乎相当高、因此、更小的电感器应该就足够了。 该数据表还包含一章有关电感器选择的内容(第12页)、这对于计算最小电感以提供额外参考非常有用。

    如果您还有其他问题、请告诉我。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我希望您在找到合适的电路方面取得进展。
    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请在下面回复以重新打开主题帖。
    否则、请随时单击"Resolved"(已解决)按钮。

    此致、
    Niklas