主题中讨论的其他器件:PMP30524
您好、先生、
我们是否可以知道该原理图有任何问题? 由于栅极引脚没有 PWM 信号输出、
此原理图中最可能出现的问题是什么? 我们可以向您学习吗? 谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Tommy、
感谢您的联系。
如果我理解正确、栅极驱动器引脚 GDRV 上的信号 始终保持低电平、对吧?
在查看原理图时、我注意到输出端有一个补偿网络和一个到反馈引脚的连接、这也用于补偿。 通常、当应用外部补偿时、反馈引脚 FB 接地、因此调节环路不会补偿两次。
因此、可能需要测量反馈引脚 FB 和软启动引脚 SS、以查看错误源是否源于此处。
另一种可能是器件进入过流保护、这也会关断器件。
是否可以在上述引脚上进行测量并检查电流?
如果 您找不到 问题的根源或有其他问题、请告诉我。
此致、
Niklas
您好 Niklas、
感谢您的回复。
是~ GDRV 信号始终为低电平、
您是这么说的 PMP30524参考补偿设计?
嗨、Tommy、
是的、参考设计是一个很好的示例、因为它们已经过测试和验证。
但我看到 PMP30524设计显示了一个同时使用 FB 和 COMP 引脚的补偿网络、因此 FB 引脚毕竟可能不是误差的来源。
不过、是否可以测量反馈 FB 引脚和软启动 SS 引脚上的电压?
此外、当 ISNS 引脚上的信号过高(通常为150mV 或更高)时、该器件会进入过流保护、因此在此引脚上进行测量也可能提供进一步的见解。
此致、
Niklas