This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940所有通道均具有高电流

Guru**** 2544700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106525/tlc5940-high-current-at-all-channels

器件型号:TLC5940

尊敬的 TI 团队:

对于我的 LED 电路、我有122个可通过8个 TLC5940 (RHBR)单独寻址的 LED。 每个 LED 的 IREF 灌电流列表设置为100mA。  

为 LED 供电的正确电压是多少、剩余功耗也很低? 我可以简单地使用3V LED 电压、还是必须添加一些电压?  

该驱动器是否适合在100mA 时以100%占空比为16个 LED 供电?

逻辑和驱动器电源将位于单独的5V 电路上。

谢谢

kr
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    对于 VLED 值、需要高于 LED VF 的正向电压以及输出引脚上的饱和电压、如下图所示。 以100mA 为例、要获得表输出电流、输出引脚上的电压需要高于1.5V。 为 LED VF 变化留出一定的余量、我认为您还可以将 VLED 连接到5V 电源。

    是的、当 Vcc > 3.6V 时、所有通道可同时支持100mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢你的帮助。

    我现在有点担心功率耗散。 在100%占空比下灌电流保持1.5V 和100mA 时、您是否看到任何热问题? 在第一次尝试(5V VLED 时)中、驱动器已被销毁。

    此致

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您知道设备的哪一部分被销毁了吗? 器件已完全损坏、还是仅热关断、可以再次通电?

     对于散热问题、在16通道100mA 设置下、我们可以通过 RθJA 进行简单的计算。 器件温度上升约16 * 1.5V * 0.1A * 34.3 °C/W = 82°C 在正常的室温(25°C)和通风条件下、我担心热条件不好。 您是否尝试使用4.5V 电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、  

    我觉得它被严重损坏了...

    我将尝试降低电压。

    一个 LED 驱动器可能存在未使用/未连接到任何负载的6个通道的问题、因为这些通道也设置为灌电流?

    KR Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    输出采用开漏结构。 如果没有 LED 连接、它们也应该不起作用。