This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:EN 引脚上的 AbsMax 额定值

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107417/tlv733p-q1-absmax-rating-on-en-pin

器件型号:TLV733P-Q1

专家您好!

我对 EN 引脚上 TLV733P-Q1的 AbsMax 额定值有疑问。
数据表解释了它是 Vin + 0.3V。
但是、我们的客户没有发现任何问题、即使他们使用的是 Vin=1.8V 且 EN high=3.3V 的器件。

因此、从 EN 引脚的角度来看、当在 AbsMax 之外使用此器件时、他们希望了解预期的实际问题。(例如 内部 EN 电路可能会损坏、无法关闭等。)
你可以告诉我吗?

谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、  

    如果在超出绝对最大额定值的情况下使用该器件、则无法保证该器件符合 DS 规格、器件的可靠性可能会受到影响。  

    我将查看是否存在要查找的特定损坏。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    从 EN 连接到 VIN 的 ESD 二极管可能会烧断并损坏、故障模式可能未知。 由于 VIN、EN 或 OUT 可能会短接至 GND 或周围的铜迹线/层、因此该故障被归类为灾难性故障。  

    我们不建议这样做、但如果需要通过这种方式进行连接、则可以连接外部电阻器、以使流经二极管的电流保持在较低的水平(阻值为10k 或更高)。

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您的快速回复。
    我知道违反 EN 引脚额定值可能会导致 EN 引脚损坏、我们无法估算故障模式。

    此外、我还想确保针对违反 EN 引脚额定值的变通办法、即在 EN 引脚上添加电阻器。
    这意味着我们应该在 EN 引脚与 GND 之间或 EN 引脚与其他位置之间添加电阻?


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    该电阻器将连接在 EN 输入信号和引脚之间。

    最棒的

    Juliette  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    我了解应在 EN 引脚和 EN 信号源之间放置额外的电阻器、以限制电源电流。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi