This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:电感器选择

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108144/tps65400-inductor-selection

器件型号:TPS65400

您好!

我的客户正在考虑在以下条件下使用 TPS65400。

  U1_TPS65400_0:VIN=5.6V、VOUT1=1.0V/3A、VOUT2=3.3V/3A、VOUT3=1.0V/1A、VOUT4 =1.5V/1A

  U2_TPS65400_1:VIN=5.6V、VOUT1=1.0V/3A、VOUT2=1.0V/1A、VOUT3=1.8V/1.5A、VOUT4=1.8V/1.5A

您能否为每个开关推荐最佳电感器?

TI WEBENCH 仿真无法正常工作。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JH!

    请参阅数据表的 P57以使用所需的频率进行计算。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 webench 时、请使用 TPS65400 (双通道)。 这种方法可以正常工作。