This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2033:EN = 0时的输出行为

Guru**** 2506565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107721/ref2033-output-behavior-when-en-0

器件型号:REF2033

您好!

在该器件的数据表中、有以下陈述:

"通过将使能引脚拉至低电平、REF20xx 可被置于低功耗模式。 在关断 µA 下、该器件的输出变为高阻抗、在关断模式下、该器件的静态电流降至5 μ A。"

当我在输入  电压为3.6V 至基准电压的56 Ω 负载电路中测试两个单独的单元时、将 EN 拉低会导致 Vref 输出约为1.35V、这表明它正在灌入~40mA/充当~33 Ω 负载。  尽管数据表似乎没有指明"高阻抗"在数字上意味着什么、但结果让我感到惊讶。  我缺少什么吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该提到、当器件在 EN 连接高电平(或悬空)的情况下禁用时以及当器件在 EN 连接低电平时都被禁用时、都会出现这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Dominic  

    您能否解释一下为什么要使用56 Ω 电阻器将输入和输出短接?  它是您的常规用例。 我之所以提出这一问题、是因为这不是一个常规使用案例。 它可能会触发一些内部电路、这就是您看到高电流的原因。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在预加载输出、以将输出电流范围稍微移动一点。  我完全理解这不是一个正常的用例、我只是想看看由于输出被列为高阻抗、这种行为是否是意外的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Dominic

    感谢您的澄清。  

    强制高于 VREF 电压可能会导致 REF20出现意外行为。  

    此致

    Trailokya