This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431:TLVH431与 LMV431的比较

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV431, TLVH431, LM431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108068/tlvh431-comparison-of-tlvh431-vs-lmv431

器件型号:TLVH431
主题中讨论的其他器件:LMV431LM431

我将对 TLVH431CLPR 与 LMV431电压分流器件进行基准测试比较。   

使用以下电路进行的元件测试得出 Vref = 1.24v 且 Vout = 2.5V 、与预期结果相同。  因此、我认为 TLVH431和 LMV431组件都能正常工作。

 

参考电压

输出电压

IREF_Pin

TLVH431CLPR

1.24.

2.5.

536uA

LMV431

1.24.

2.5.

535uA

 

 

接下来、我对以下电路进行了基准测试。 请注意、LED 最终将替换为光隔离器。

结果如下表所示。  

 

参考电压

输出电压

IREF_Pin

TLVH431CLPR

0.9.

1.7.

708uA

LMV431

2.45

1.53.

62uA

 

由于 R11和 R22分压器(假设 Iref_Pin 电流可忽略不计)、我预计两个器件的 Vref 都将约为2.5V、但 TLVH431已降至 Vref=0.9V。  请注意、 TLVH431的 Iref_pin 图为708uA、而 LMV431仅为62uA。

那么、为什么 TLVH431消耗的 Iref_Pin 电流如此之大?