This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3421:我需要有关如何选择时序正确的器件的帮助

Guru**** 2846000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3421, TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108100/tps3421-i-need-help-selecting-part-with-correct-timing

器件型号:TPS3421
主题中讨论的其他器件: TPS3422

我需要满足以下时序要求的器件的完整器件型号:

tTIMER = 7.5s

tRST = 80ms

查看数据表、我假设正确的器件型号以 TPS3421ECzzza 开头、但我检查的其他文档建议不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Igor

    感谢您的提问、请使用下面的任一器件型号。 后缀 T 和 R 仅表示器件的封装。  

    TPS3421ECDRYR

    TPS3421ECDRYT

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jesse。

    其他几个问题:

    1. 我需要 一个像 TPS3422那样监控单个输入的器件。 它是否满足上述时序要求? 否则、我可能只需将 TPS3421的两个输入连接到同一个按钮即可。
    2. 理想情况下、我希望   tRST 介于20ms 和60ms 之间。 是否有任何方法可以使器件在该范围内具有复位脉冲持续时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    遗憾的是、TPS3422不附带该复位延迟。 此外、将 TPS3421的输入连接到单个按钮也是一个有效的用例。

    Jesse