This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82740B:TPS82740B 的手工焊接

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82740B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107633/tps82740b-hand-soldering-of-tps82740b

器件型号:TPS82740B

您好!

我想知道、在 USIP 封装的情况下、是否可以手工焊接 TPS82740B。 您对如何执行该操作有什么建议吗?  

谢谢

Giorgio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giorgio、

    如果这只是为了组装几个原型板以进行测试、则没有问题。 只需确保为焊风枪使用较低的风速、以便集成式无源器 件不会飞跨。  此外、TPS82740B 不应超过最高回流温度260C。 本文中的第5节(snva853b) 可能有所帮助。

    此致、

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 是的、它仅适用于1个原型。 我还有几个问题、主要是因为我从未使用过 USIP 封装:

    -如何确保 LGA 焊球精确定位在封装焊盘上? 问题是、您无法真正看到组件下方的焊球。 我唯一可以看到的方法是确保组件的边缘与占用空间的矩形对齐。

    焊球是由焊料制成的,它们是高温熔化的吗? 如果没有、则 PCB 和 组件底部之间会有间隙、对吧?

    -我在数据表中发现、建议在铜焊盘和焊接掩模之间留出一定的间隙。 请解释原因。 我不是很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giorgio、

    如果您 将零部件的边线与丝印中的矩形尽可能对齐、这就足够了。 USIP 的焊球融化后、它们将与最近的铜 焊盘自行对齐。

    为了正确焊接、您需要确保 USIP 的所有焊球已经熔化并与 PCB 上的铜焊盘正确接触。

    建议在铜焊盘和阻焊层之间留有较小的间隙、以应对阻焊层的扩展。 如果阻焊层展开、则可以覆盖铜焊盘并减少焊接的接触面积。

    此致、

    瓦伦