This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:用于交流信号的模拟开关

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107968/lm74502-q1-analog-switch-for-ac-signals

器件型号:LM74502-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74502

尊敬的所有人:

本主题遵循有关使用 LM74502创建交流信号模拟开关的先例。 (尤其是音频信号)

我设计了一个 PCB、并在今天对其进行了测试。 在此布局中、Vs 从 Vin 断开、并连接到外部电源。 除此之外,接线与数据表上的相同:  


输入设置为5V AC、偏移为2.5V。

为器件供电(12V)并使能(5V)时、Vin = Vout (如预期)

当禁用它(EN = 0V)时、输出不是0V、但它是5V AC、无偏移。 (并且每个时刻都有 Vs = VG、这将低于关闭 MOSFET 所需的 Vgsth)

请在这方面帮助我。 当 LM74502未启用且 MOSFET 不充当开路开关时、为什么输出不为0V?  


此致、  

P-A BURDET、AFAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    当 EN 被拉低时、栅极和 SRC 在 IC 内部短接在一起、因此我怀疑 FET Q3必须有一条从 Vin 到公共源点的泄漏路径、因此您会在栅极上看到一个正弦波形 (短接至 SRC)。 然后、该电压必须通过 FET Q14的内部体二极管出现在输出端。  

    此致

    Divyyshu