This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845:前向控制器原理图审阅

Guru**** 2812055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107023/uc2845-forward-controller-schematic-review

器件型号:UC2845

大家好、

请帮助查看原理图、

如果需要上传任何内容、请告诉我

e2e.ti.com/.../UC2845_5F00_0531-_2800_002_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    R1502 应 介于5 kΩ 和100 kΩ 之间; 我建议 R1505短接至 GND_CTRL。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    我可以知道原因吗?

    尤其是在我们不短接 R1505时会发生的原因

    此致、

    Fred  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    客户紧急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    R1505在 Q1501的 GND_CTRL 和引脚4之间并联、以防止 PWM 输出信号影响电流感测。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的回答、这是一个放气电阻器、对吧?

    BTW、如果我们将 R1502增加 到5k Ω 以上、这是否意味着我们必须降低 CCT 电容以保持相同的频率?

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    是的、您答对了。它应该增加 CCT 以获得相同的频率。  

    kΩ 的 kΩ 电阻值范围为5k Ω 至100k Ω;建议的时序电容值范围为1nF 至100nF。