This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:使用 USB2ANY 的设计查询

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106816/bq79600evm-design-query-with-usb2any

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

各位专家:

你好。 通过 BQ79600EVM 和 USB2ANY (需要 SPI_RDY 和 nFAULT 引脚)在该设计查询中寻求您的建议:

我尝试通过 SPI 接口将我的微控制器连接到 BQ79600评估板、目前我正在使用 USB2ANY 器件评估 BQ79600、在这里我看到 USB2ANY 上的2个引脚用于 SPY_RDY (J4-2)和 nFAULT (J4-4)功能。 我正在尝试评估是否可以构建没有上述2个引脚的系统,因此我执行以下操作:-

在用户指南中、我看到如果不使用 nFAULT 引脚、那么我可以简单地将该引脚接地、当我尝试对前面提到的评估设置执行相同的操作时、我无法唤醒 BQ79600器件并将其断电(使用 BQAutoEval 工具和 USB2ANY 设置)、 我已移除 BQ79600评估板上的'J13'跳线、并将 USB2ANY 上的 nFAULT 引脚接地、 我已经尝试向 VIO 添加10K 上拉电阻器、或者只是将其悬空、这两者都无法唤醒或关闭 BQ79600  

2.至于 SPI_RDY、我的计划是提供足够的延迟来补偿在实际应用中使用该引脚的情况、但目前我尝试的方法与 SPI_RDY 情况下的第1点类似、 我通过10K 将 BQ79600和 USB2ANY 上的 J4-2引脚拉至 VIO。 这似乎也不起作用。

请提供上述建议、因为这是门控硬件设计和软件开发。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我已经看到了您的消息、团队正在积极处理这一问题。 我希望明天能给你一个答复。

    谢谢、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey 您好!

    期待您的回应。

    非常感谢。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    今天、我让团队在实验室工作、我们看不到 NFAULT 或 SPI_RDY 与器件唤醒或通信功能之间有任何相关性。 您能更详细地描述您的设置吗? 您将哪种电源用于600? 您是否确定了 IC RX 线的范围以确保信号完整性?

    一般而言、我不建议在没有这2个引脚的情况下进行设计。nFAULT 用于向主机处理器发送有关故障条件的信号、虽然通过持续轮询故障寄存器可以稍微解决此问题、但该解决方案不适用于睡眠模式。 由于 FIFO 深度有限、因此正在使用 SPI_RDY、用户需要读取数据以防止溢出。

    谢谢、

    Geoff