This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:了解栅极驱动器连接

Guru**** 2383330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107413/ucc21530-understanding-of-gate-driver-connection

器件型号:UCC21530

您好!

我将 UCC21530用作半桥转换器的栅极驱动器。 我在 VSSB 连接方面遇到困难。 我目前正在使用半桥转换器、其中电流感应电阻器(2m Ω)连接在底部 MOSFET 的源极和电源接地之间。 我是否应将 VSSB 引脚连接到电源接地或底部 MOSFET 的源极?
我将单个15V 电源与上 MOSFET 的自举电路搭配使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicky、

    感谢您的参与!

    ----

    理想情况下、您应将 VSSB 连接到源、同时还将浮动电源作为源。  这将有助于消除 栅源极压降的任何问题、因为感应电阻器会略微升高源极电压。  不过、这应该可以忽略不计、因此它是一个设计选择。

    但是 、将 VSSB 和电源连接到电源可能会导致额外的复杂性、因为您的电流感应电路需要单独的电源、因为这需要以 GND 为基准。

    否则、请将所有内容都参考 GND、这应该可以正常工作。  然后、您只需要为驱动器和感应电路提供一个电源。

    ----

    如果需要、您可以更详细地介绍您如何进行电流感应。  否则、我希望这对您有所帮助!

    ----

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    非常感谢您的回答。 我仍有疑问,请澄清。

    如果我以底部 MOSFET 的源极为基准生成峰值、那么浮点电源会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicky、

    亚伦目前不在办公室,他应在下一个工作日内作出回应。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicky、

    不应产生太大的影响、因为浮动电源应在这些尖峰之上"浮动"。  (如果您要将浮动电源引用到源、而不是 GND。)

    ----

    同样、最简单/最简单的方法是将所有内容都引用到 GND。  "尖峰"应该非常小、因为感应电阻器很小(应该是这样)。

    DESAT 检测/保护是另一种检测过流的方法。  也要考虑这一点。  以下是一份有用的过流应用手册:  https://www.ti.com/lit/an/slua863b/slua863b.pdf

    ----

    我希望这对您有所帮助!  如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Aaron Grgurich