您好!
我将 UCC21530用作半桥转换器的栅极驱动器。 我在 VSSB 连接方面遇到困难。 我目前正在使用半桥转换器、其中电流感应电阻器(2m Ω)连接在底部 MOSFET 的源极和电源接地之间。 我是否应将 VSSB 引脚连接到电源接地或底部 MOSFET 的源极?
我将单个15V 电源与上 MOSFET 的自举电路搭配使用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Vicky、
感谢您的参与!
----
理想情况下、您应将 VSSB 连接到源、同时还将浮动电源作为源。 这将有助于消除 栅源极压降的任何问题、因为感应电阻器会略微升高源极电压。 不过、这应该可以忽略不计、因此它是一个设计选择。
但是 、将 VSSB 和电源连接到电源可能会导致额外的复杂性、因为您的电流感应电路需要单独的电源、因为这需要以 GND 为基准。
否则、请将所有内容都参考 GND、这应该可以正常工作。 然后、您只需要为驱动器和感应电路提供一个电源。
----
如果需要、您可以更详细地介绍您如何进行电流感应。 否则、我希望这对您有所帮助!
----
谢谢、
Aaron Grgurich
您好 Vicky、
不应产生太大的影响、因为浮动电源应在这些尖峰之上"浮动"。 (如果您要将浮动电源引用到源、而不是 GND。)
----
同样、最简单/最简单的方法是将所有内容都引用到 GND。 "尖峰"应该非常小、因为感应电阻器很小(应该是这样)。
DESAT 检测/保护是另一种检测过流的方法。 也要考虑这一点。 以下是一份有用的过流应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slua863b/slua863b.pdf
----
我希望这对您有所帮助! 如果您有其他问题、请告诉我。
谢谢、
Aaron Grgurich