主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 GPCRB、 BQ20Z655、
尊敬的 TI 专家:
如前面的论坛帖子所述、我们讨论了如何使用内部温度源或外部温度源、另一方面、我们遇到了在低温下 SOC 跳转的问题:
在我们的其中一项持续测试中、我们使用相同的.DFI 文件对六节电池进行了编程、然后在三节电池上设置 TEMP1、TEMP0 = 0、0 =内部温度传感器、在另外三节电池上、我们离开 TEMP1、TEMP0 = 1、1 = TS1和 TS2输入的平均值。 然后、所有蓄电池在室温下都充满电、然后将两种类型的蓄电池安装到应用中(在气候室内)、其余的蓄电池在没有应用的情况下安装到气候室中、因此此时它们没有充电或放电。 然后、气候室设为-20°C、设置在周末继续运行。
一个星期一、带内部传感器的电池牵引应用在运行、所以一切都很好、带外部传感器的两个应用关闭、SOC 跳至0%。 然后、为了验证结果、我们将两节电池从应用中取出、并将这两节电池放入刚刚在气候室中设置的应用中、而无需充电/放电、应用程序再次开始工作。 让设置运行10小时后、应用程序与电池一起运行、外部传感器关闭。 同样、这是由电池向应用报告 SOC = 0%导致的。
在之前的测试中、我们还将内部和外部温度测量值与 J 型温度探针的读数进行了比较、该探针的读数粘在接近 BQ 的位置、误差似乎不会太大:

总结一下我们的问题、是否有任何解释说明内部或外部温度源对电量监测有何不同影响?
您的 Tobias