This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS759:TPS75933KTTR 固定输出选项电阻值

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105178/tps759-tps75933kttr-fixed-output-option-resistance-value

器件型号:TPS759

在 TPS75933KTTR 数据表的第2页上、有一个3.3V 固定电压输出原理图、其中 PG 和 Vo 之间有一个无值电阻器。

该电阻的值是多少?

最恰当的考虑。

P.Congre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Congre、

               这是一款相对较旧的器件、遗憾的是、我们没有比数据表中提供的更多信息。 通常使用10kΩ Ω 上拉电阻器、该器件也很可能适用。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我将尝试使用该电阻器在输出上具有7.5A 电流。

    最恰当的考虑。

    P.Congre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Srikanth、

    我尝试使用10kΩ Ω 来使3.3V 输出正常工作、并尝试使用一些功率电阻器加载 LDO、以查看我是否可以在输出端获得7A 电流并测量压降、但我从 LDO 获得的最大电流为5A。

    在 LTSPICE 上、我进行了原理图和测量、使用此配置、我应该得到6.6A 输出、如屏幕截图所示。

    你有什么想法吗?

    最恰当的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

             您是否验证了输入电压电源是否可以提供7.5A 电流? 如果是、您看到 PG 引脚断开连接时出现此问题? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    当然、我的电源可以提供高达8A 的电流。 我已经仔细检查了 PG 是否已连接。

    最恰当的考虑。

    P.Congre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

             我打算询问 PG 引脚是否断开(保持悬空)、电流问题是否仍然存在。 您能否分享您的设置原理图? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特