This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:TPS2375D POE + DC AUX

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2375

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106428/tps2375-tps2375d-poe-dc-aux

器件型号:TPS2375

你好!

我尝试使用 TPS2375作为直流电源。

但是、连接到电源的二极管会导致压降、从而导致问题。

请告诉我如何解决此问题吗?

DC:16 ~ 32V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swengwoo、

    您的电源从何处注入? 是否还具有来自 RJ45连接器的 PoE 输入? 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,RJ45也有 PoE 输入。 

    还有一个2引脚连接器 DC 16-32V (选项2)。
    我想让它工作起来、即使在输入两个电源时也不会出现任何问题。 





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swengwoo、

    请查看此 应用手册。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 

    但是、当我查看随附的文档时、当输入直流电源时、肖特基二极管会产生压降。 

    是否有任何方法可以避免压降?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swengwoo、

    我认为没有办法避免压降。 它只是二极管的性质。 谢谢。

    此致、

    一分钱