This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 没有器件型号

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ25798, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106739/dont-have-part-number

主题中讨论的其他器件:BQ24170BQ25798BQ24780S

尊敬的 TI:

下午好!

这是 Wipro 的 dhanalakshmi、需要支持以查找适合我的设计的器件型号、

我们正在从事三轮电动车项目、目前处于设计阶段、不知道电池充电器器件 需要 TI 在电池充电器设计器件方面提供支持、

我附加了我的电池充电器设计计划、我们是否可以继续执行该计划? 您能不能建议我们找到合适的器件型号、并以参考设计为例、

我的设计情形:

*将从使用 DC-DC 转换为12V ( 12V@1A)的主电池(4节并行电池、即@ 30V 至100V)接收输入

*为电池充电器 IC 提供的此12V 电压 (它还应包含电源路径管理、这意味着它必须在辅助电池和主电池之间切换而不关闭电源)、此电池充电器必须为辅助电池充电、并且在没有主电池的情况下、它必须立即切换到辅助电池、而无需关闭系统

*然后是5V@1A 和3.3V@3A 的直流/直流转换器。 请相应地做必要的事情、

谢谢、此致、

Dhanalakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 没有用于提供相同输入电压和输出电压的 AUX 电池充电器。    例如、如果充电器的输入可能略高于12.4V、而 AUX 电池为3S、4Ah、在充满电时提供12.4V、我建议使用具有直接电源路径的 BQ24170 4A 充电器。  充电器的~13V 输入将被传递到下游直流/直流转换器、直到13V 消失、然后电池将被切换为下游转换器供电。  即使是我们的 NVDC 降压/升压充电器(如 BQ25798)在 AUX 电池放电时提供的 MINSYS 电压低于整个电池电压、但随后跟随电池电压直至充满电、因此如果是3节电池、则为12.4V。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答、

    继续回答将让您了解实际的设计实施计划、

    目前正在从事电动汽车设计部分的工作、需要相应的帮助

    我的设计应用要求、当车辆点火开关打开时、AUX 电池将为 ECU 板提供初始上电所需的电压、 在 ECU 使用电源路径管理(PPM)启用主电池后、ECU 将启用主电池、该主电池为逆变器/模块和仪表组等其他子系统提供电压、ECU 输入电压从 AUX 电池切换到主电池、而不会关闭 ECU。

    主蓄电池在蓄电池电量不足时应能够为 AUX 蓄电池充电。

    我们正在寻找支持为 AUX 电池和 PPM 充电的 IC。

    请分享适用于充电器 IC 的器件以及电池充电器 IC 和控制器通信的参考原理图、以供参考

    谢谢、此致、

    Dhanalakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果交流/直流转换器的输出可升至至少13V、BQ24170仍然是最佳解决方案、以便其降压转换器能够为3S、12.6V 锂离子电池充电。  遗憾的是、我没有任何参考设计原理图。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您建议的器件 BQ24170没有通信接口,但在我的设计中,我想与控制器通信,如何与控制器通信,在该器件中分配了任何特定的引脚来与 SOC 通信  

    谢谢、此致、

    Dhanalakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dhanalakshmi、

    如果您正在寻找具有通信功能的器件、 我建议您查看 bq24780S。 它与 BQ24170类似、但更新了、功能更多。 BQ24780S 是一款非常受欢迎的器件。

    谢谢、

    Peng