This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:输出电压调节性能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603, TPSM63606, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107493/tpsm63603-output-volatge-adjustment-performance

器件型号:TPSM63603
主题中讨论的其他器件: PMPTPSM63606LM61460LM61430

您好,团队

以下是需要与您确认的几个 TPSM63603应用详细信息。

Q1:如果我们想要基于 TPSM63603实现可调节输出、如果可以接受、我们在 FB 引脚上添加了可调节电压? 或者是否需要额外的外部电压环路?

Q2: 当我们突然减小 Vout 设置时、控制算法是什么? 例如、将 Vout 设置从10V 更改为5V。 我们的部件是否仍能在最短导通时间或直接关闭开关的 FPWM 下工作?

谢谢。

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    TPSM63603可以通过本 应用手册中介绍的实现方案来调整其输出。

    随着输出电压"设置"的变化、控制环路中的输出电压误差将很快得到纠正。 在 FPWM 模式下运行器件时、我看不到任何特别的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beck:

    感谢您分享该笔记。

    对于输出电压设置变化条件、问题是否是 Vout 设置下降条件下的恢复时间? 如果我们的器件仍在最 短导通时间内工作、能量是否会反向以帮助输出电容压降更快、或者环路将禁用所有 FET 开关以仅遵循输出电容保持规则。

    谢谢。

    此致

    Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    是的、我可以看到 Vout 设置的快速变化、导致器件以最小占空比运行以纠正输出错误。

    通过计算量化可能发生的变化相对比较困难。 我认为需要进行一些基准评估。

    我知道该器件已用于 USB C PD 应用、在这些应用中、输出电压以这种方式发生了变化、客户认为性能是可以接受的。 不确定此客户应用的确切规格、但我认为它也应该起作用。 下面是具有一些 Vout 设置瞬态的 PMP。

    https://www.ti.com/tool/PMP22416

    LM61460是 TPSM63606的 IC。

    LM61430 (LM61460的3A 电流修整)是 TPSM63603的 IC。