This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:不同温度下的 IQ

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107740/bq51050b-iq-at-different-temperature

器件型号:BQ51050B

大家好、  

我们要确认该器件在25摄氏度下的 IQ。  此外、如果电压低于4.2V 时电流明显较低。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    Iq (Bat 时的静态电流)随温度变化不大、大约为10%。  电流不会明显低于4.2V。