This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:正在寻找 TPS54A29等器件、但 OVP 是自动重试

Guru**** 2589900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B27, TPS548B28, TPS548A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107437/tps548a29-looking-for-a-device-like-tps54a29-but-ovp-is-auto-retry

器件型号:TPS548A29
主题中讨论的其他器件:TPS548B27TPS548B28

您好!

我的客户正在寻找 TPS54A29规格等降压转换器器件、但 OVP 是自动重试、未锁存。
TI 推荐使用哪些器件?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    在这种情况下、您可能感兴趣的降压转换器器件是 TPS548B27。 此器件提供您所需的自动重试或"断续"功能。 请参阅数据表第7.3.12节中的第21页。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calan、

    感谢您的回答。
    但是、以防万一、让我再次确认为100%、请确保。
    请参阅以下 E2E 主题、 TPS54A29数据表7.2.12也是如此、但 OVP 在 TPS54A29上被锁存、而不是"断续"。
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010044/tps548a29-latched-or-auto-retry-for-ovp-faults
     在 TPS548B27、OVP 确实是"断续"?
     TPS548B28呢?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    TPS548A29确实是 OVP 锁存、而不是断续模式。

    TPS548B28也是 OVP 锁存、而非断续模式。 数据表第7.3.12节中有一个拼写错误。 它解决了 OVP 是断续模式、但这是不正确的。 该器件的 OVP 被锁存。

    TPS548B27为 OVP 断续模式。

    此致、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calan、

    感谢您的确认!

    此致、

    希拉诺