This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于使用 USB-C 的锂离子电池的快速充电解决方案和 USB 直通

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106985/fast-charging-solution-and-usb-pass-through-for-li-ion-battery-using-usb-c

主题中讨论的其他器件:BQ25798BQ25895

您好!

这是我们当前系统的方框图、它是一个"USB 2.0直通" PCB、具有电源路径控制和蓝牙/ UART。  USB 数据通过、我们当前充电电流小于500mA。  我们希望改进系统并在3A (15W)时充电、将 USB-A 输入连接器替换为 USB-C  请注意、连接时、MP2637从充电器输入端提供5V 电压、然后在充电器输入端断开时从锂离子电池(升压)提供5V 电压。  另请注意、有一个用于打开传感器数据 外设的机械开关、因此在使用机械开关切换电源之前、D+/D-线路当前不处于活动状态。

您是否对如何使用 TI 器件改进我们的当前系统以实现15W 充电功率有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    最适合的是 BQ25798在备份模式下运行、但它是主机控制的、而不是独立的。  PMID 引脚将用作您的应用中的 SYS。  您还需要一种方法(另一个 IC?) 连接 USB-C CCx 线以将输出电流增加至3A。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    另一个稍旧的选项是 BQ25895、但它也受主机控制。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、感谢您的回复。  我们有一个可用于 I2C 的主机、因此可以正常工作。   只是想知道   BQ25798是否 可以处理5A 的充电电流、为什么我需要另一个 IC?  或者我想 您是说我需要通过 D+/D-线路与主机协商?  哪款 TI 芯片可以实现这一目的?  我如何做到这一点、但仍然与我们的 USB 直通外设进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB-C 不使用 D+/D-进行通信、仅使用 CC1/2线路。  BQ25xxx 器件没有 CC1/2线路。  因此、您将需要一种仅与 CC1/2线路通信的方法、以使 USB-C 输出3A。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的、这是我缺失的部分、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、我很困惑的一点 是、BQ25798的数据表显示"为了支持使用可调高电压适配器进行快速充电、该器件提供 D+/D-握手。 该器件符合 USB 2.0和 USB 3.0功率传输规范、具有输入电流和电压调节功能。"

    那么、如果我只需要从技术上管理来自 USB C 连接器的 CC1/2线路、他们为什么要谈论 D+/D-?  这是否适用于不同类型的 USB 连接器(例如 micro)?  仅供我理解、如果我走这条路、 BQ25798是否可以连接到我的直通外设 D+/D-线路以实现正常通信?  是否存在总线冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、

    BQ25798仅在首次上电时使用 D+/D-来设置充电器的输入电流限制、使其与电源的输出电流相匹配。   然后 D+/D-线路变为高阻态。 USB-C 向后兼容 USB2.0/3.0至 D+/D-、但使用 CC1/2协商高于1.5A 的输出电流。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、根据我的研究、如果连接了 CC1/2电源、我会将10kohm 的 CC1/2拉至5V 的高电平、以便与 USB-C 电源协商3A 电流。  为了了解是否已连接、我将让主机监控 CC1/2的电压、以确保其降至正确的电平。  如果电压电平正确、我将告诉 BQ25798 (通过 I2C)以3A 的电流充电。  这或多或少是正确的?   

    非常感谢您的帮助

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、

    我不是 USB-C 专家、我的 USB 同行告诉我、从技术上讲、这不是一种受支持的方法(他们想要销售 USB-C 通信 IC)、但我看到其他客户也在这样做。   

    此致、

    Jeff