This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:根据湿敏等级的管理方法

Guru**** 2338860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107744/tps543c20-management-method-according-to-moisture-sensitivity-level-s

器件型号:TPS543C20

您好!

请提供用户指南文档、说明如何根据 TPS543C20RVFR 的湿敏等级进行管理。

我的客户希望了解有关何时烘烤 TPS543C20RVFR 的详细信息

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

     根据我们的湿敏等级搜索工具、该器件是 MSL 2级器件、其底板寿命为1年。 地板寿命是 从打开防潮袋(MBB)到最终回流焊过程的最长时间。 如果地面时间超过、或 湿度指示卡(HIC)在 MBB 打开后指示湿度过大、则需要在任何回流过程之前进行烘烤。

    有关烘烤时间和方式的详细信息、请参阅    AN-2029处理和工艺建议 》文档的第7节"组件干燥"和"干燥安装和未安装 SMD 封装的参考条件"(根据 IPC-JEDEC J-STD-033)。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon