This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:与 TPS62810-Q1有何差异?

Guru**** 2568045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62816-Q1, TPS62810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107907/tps62816-q1-any-difference-from-tps62810-q1

器件型号:TPS62816-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62810-Q1

大家好、团队、

 

我想再次检查 TPS62816-Q1 (6A)是否与 TPS62810-Q1 (4A)引脚对引脚兼容。 是否使用与 TPS62810-Q1相同的原理图?

 

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的提问。

    器件是 P2P、但如果您参阅建议的运行条件、您会发现两个器件的电感器/输出电容器范围不同。

    因此、您应该在更改器件时正确调整 BOM。

    谢谢、

    Stefano