This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5M:差异

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95372BQ5M, CSD95378BQ5MC, CSD95372BQ5MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107928/csd95372bq5m-differences

器件型号:CSD95372BQ5M

您好!

这些 IC 的区别是什么、  

CSD95372BQ5M 和 CSD95378BQ5MC

我看到一个线程、其中 TAO 公式存在差异、但我在数据表中找不到详细信息。 您是否可以提供有关此方面的其他信息? 以下是主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823928/csd95372bq5m-power-management-forum

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    主要区别在于封装、Q5MC 具有增强的热性能和 改进的顶部热阻抗。 您可以从数据表的"热性能信息"部分了解相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quingquan、

    感谢您提供相关信息、  CSD953 (72) BQ5MC 和 CSD953B (78) BQ5M 之间有何差异?

    CSD95372BQ5MC - 采用  Dual Cool 封装的60A 同步降压 NexFET 智能功率级
    CSD95378BQ5MC - 采用  TAO 偏移和 DualCool 封装的60A 同步降压 NexFET 智能功率级

    谢谢、

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    主要区别在于这两者之间的 TAO 输出电压。 CSD95372的输出典型值为600mV@0°C、而 CSD95378的 TAO 输出典型值为400mV@0°C