This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:编程指南申请

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, USB2ANY, BOOSTXL-TPS650861, MSP430F5529, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099585/tps650861-programming-guide-request

器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件: USB2ANYMSP430F5529IPG-UI

您好、专家、

您对 TPS650861编程的建议如下:

离线编程、在线编程 或 EEPROM 编程?

离线编程:这意味着将脚本文件编程到单个器件、然后装载到 MB。  

2.联机编程:这意味着先在 MB 上安装设备,然后从 BMC 对其进行编程。

EEPROM 编程:这意味 着先将器件安装在 MB 上、然后仅提供待机功耗、主机从 EEPROM 对器件进行编程。

关于 USB2ANY 的另一个问题是 、客户 需要与器件通信、但 USB2ANY 现已缺货、谁是申请的正确联系人窗口?  

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我可能会推荐离线编程、因为我们有一些工具可以帮助完成此过程。 我们目前有一个用于 TPS650861器件的 BoosterPack、我将在下面链接该 BoosterPack。 该封装附带可编程的空白芯片 、您还可以获取 LaunchPad 器件、从而使编程过程更加轻松。

    如果您同时拥有这两个器件、则可以使用OTP 发生器 创建编程脚本。 您还可以使用我们的 IPG-UI 软件与 BoosterPack/LaunchPad 连接、并在芯片上执行所需的编程。 有关更多信息、请参阅上述器件的用户指南。 如果您在芯片已位于 MB 上时进行编程、则需要一种方法将7V 电压施加到 CTL4和 IRQB 引脚以进行编程过程。 这已经通过 BoosterPack 完成。 我还将链接下面的 OTP 编程指南。

    BOOSTXL-TPS650861

    MSP430F5529 USB LaunchPad 开发套件

    《TPS65086100非易失性存储器编程指南》

    至于 USB2ANY 的供货情况、如果您无法从可靠的第三方经销商处找到器件、则在我们重新补货之前、将不再提供该器件。 在平均时间内、您可以随时转到USB2ANY 产品页面并单击"可用时通知我"选项、以免错过下一批产品。 如果您尚未检查这些选项、还可以从经销商处购买。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的评论。  

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    正如您提到的"如果您在芯片已位于 MB 上时进行编程、 则需要一种方法将7V 电压施加到 CTL4和 IRQB 引脚以进行编程过程"、 您是不是说我们需要始终在 CTL4和 IRQB 上施加7V 电压、就像在 MB 上安装的器件一样?  

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    不可以、如果这些引脚不用于编程或在 OTP 中烧断、则可以通过上拉电阻器将其上拉至正常的1.8V 或3.3V 电源。

    为清零、当您要进入编程模式并更改0x38 I2C 地址中的寄存器值时、CTL4仅需要7V。 您可以在此处找到默认加电设置寄存器和 OTP 编程寄存器(R = 0x02)。 I2C 地址0x5E 中的寄存器不需要该电压(例如更改电源轨输出电压)。

     如果要在 OTP 设置中刻录、必须在 CTL4上施加7V 电压才能处于编程模式并访问0x38地址。 然后在 IRQB 上施加7V 电压、并将寄存器0x02中的 program_OTP 位更改为"1"、以开始刻录过程。 在烧写过程中、IRQB 电压不应低于6.7V。 完成刻录和 编程后、您可以再次降低这些引脚上的电压。

    数据表中的引脚说明:

    OTP 编程应用手册摘录:

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    客户 使用 IPGUI 在 BOOSTXL-TPS650861 EVM 上对 IC 进行编程、但没有 MSP430F5529 LaunchPad、因此他们在 CTL4和 IRQB 上添加了7V 外部电源。然后在编程后删除7V、 但 BUCK1/2/3不是输出、 您是否有分步文档指南、指导我如何在没有 MSP430  MSP430F5529 LaunchPad 的情况下确认编程过程?  

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    通常、IPG-UI 软件会查找通过 MSP430F5529LP 到器件的连接。 如果您不使用 LaunchPad、能否向我介绍如何将器件连接到 IPG-UI、以便我更好地理解?  

    请查看我在更详细地讨论编程过程的另一个主题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104150/tps65086100rskt-burn-the-second-otp

    编程完成后、应重启器件以检查 OTP 寄存器中的设置是否已正确重新加载。 如果在下电上电后寄存器与您的自定义设置不匹配、则说明编程过程有问题。 如果器件具有正确的寄存器设置、但降压稳压器没有输出/不规则输出、则可能存在电源故障。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    客户使用 USB2ANY 与 EVM 板通信。他们可以对 LDOA1进行编程、 并在 LDOA1上提供电压输出、但在 BUCK1~6和 LDOA2~A3上仍然没有输出。

    请参阅客户编程设置中随附的如下内容。

    希望您的意见对我们 的澄清有所帮助。 。  

    e2e.ti.com/.../TPS650861-programming-issue-20220607.pptx

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您分享设置。 我将在2个工作日内查看并提供更新。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    问题得到解决、现在可以解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我很高兴听到它在工作。 如果您对 E2E 上的器件有任何其他疑问、敬请告知我们!

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    有关 TPS65086100 OTP Generator Excel 文件脚本发生器工作表的另一个问题。  

    它是否仅使用手动填充寄存器值? 我们可以使用 IPGUI 导出脚本生成器工作表吗? 或任何自动 导出方法?

    您是否有可与我共享的示例文件?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    进入脚本生成器后、您可以按照下图中的说明进行操作。 这来自BOOSTXL-TPS650861 EVM 用户指南。  完成这些步骤后、您可以转到设置过程的下一部分。

    我通常 使用记事本打开 TPS650861-Script-xxx.js 文件以粘贴到脚本中。  

    您可能会注意到文件中已经有一个脚本。 此脚本可以单独使用或删除。 如果将原始脚本保留在文件中、只需确保粘贴到内部的新脚本在顶部具有不同的名称、如下图所示:

    这些是粘贴到文件中的两个不同的自定义脚本。 只要将突出显示的十六进制数更改为文件中每个脚本的唯一代码、就应该没有冲突。  脚本的顺序无关紧要 (FF 脚本可以 在 00脚本之前粘贴、例如没有问题)。

    完成此操作后、您应该能够在 IPG-UI 设备屏幕中看到每个单独的自定义脚本、如下所示:

    您可以看到下拉列表中显示了两个突出显示的自定义脚本(以及一些未显示的脚本)

    此致、

    James