This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM74720-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107617/lm5069-lm5069

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: LM74720-Q1

你(们)好

我想在电路板上使用 LM5069、并通过汽车的点火信号打开/关闭。

我能否在蓄电池之间放置 FET 并通过点火控制电源?

我附上了该电路的照片、您能检查一下吗?

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、

    感谢您的支持!

    是的,你可以这样做。你能告诉我们这样做的目标吗?  是要减小器件输入电流吗?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我不希望在汽车熄火时消耗任何电流。

    我希望通过汽车的点火开关进行完全控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、

    明白。

    一个问题: - LM5069 不是 Q100器件。 没关系。 ? 什么是用例?

    您能参考 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/design-a-low-iq-automotive-reverse-battery-protection-system 

    我们的低 IQ 产品  LM74720-Q1可能更适合您的需求。 请检查并告知我们。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我知道、我的器件未定义为汽车级。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  

    如果您有任何后续问题、请告诉我。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!