This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74500-Q1:电气特性测试条件

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74500-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102484/lm74500-q1-test-condition-for-electrical-characteristics

器件型号:LM74500-Q1

尊敬的团队:

我注意到 、在 Tj=-40C 至125C 的温度下对电气特性进行了测试。 这意味 着、在 Tj=125C 至150C 期间、电气特性可能会发生变化、对吧? 如果是、请告诉我我们的规格为何不能涵盖整个 Tj 范围、-40C 至150C? 毕竟、我们的最大 Tj 为150C。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    LM74500-Q1主要用于温度要求不高至150C 的汽车应用。 此外、在高于125C 的温度下运行会导致运行寿命缩短。  

    客户是否对他们关注的温度变化感兴趣的任何特定参数? 然后、我可以检查我们的设计、看看该参数是否随温度的变化而变化。

    此致

    Divyyshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    感谢您的回复!

    是的、我的客户的应用是 温度更高的汽车 TCU、我们的器 件将始终在 Tj=135C 下工作、因此我的客户想知道我们是否可以保证数据表中所列电气特性的精度。 据我了解、 当 Tj>125C 时、电气特性可能与数据表中列出的值不同、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    根据我的理解、当温度从125°C 更改为135°C 时、电气参数不应发生太大的变化。 让我在内部与我的团队进行一次检查、然后返回给您。

    此致

    Divyyshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    您能否确认135C 是 Tj 还是系统的环境温度?

    此致

    Divyyshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Divyyshu、

    TCU 的环境温度为105°C。 OUT 设备位于 TCU 盒内。 TCU 箱内的环境温度约为125C、因此我们器件的结温约为135C。 请帮助评估 我们的电气参数在125C-150C 结温期间如何变化?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    让我检查一下并返回给您。

    此致

    Divyyshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    如果环境温度为125C,则结温不会比它高得多,因为我们的器件的功耗非常低(Vin *IQ)。 因此、DS 中提到的测试条件仍然有效。

    此致

    Divyyshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    1.我还想知道 在  Tj>125C 时我们是否可以保证我们的电气特性? 如果不是、它们如何变化? 我的客户需要评估对项目的影响。

    我们器件的最大 Tj 为150C。 为什么测试条件是-40至125C 而不是-40C 至150C? 我的客户想知道我们的测试条件( -40至125C)是否满足 AECQ100 1级要求?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    1.是的,设计验证仿真是在高达150C 的温度下完成的,因此我们可以通过设计在 Tj>125C 时保证电气规格

    2.是的、我们的器件满足 AECQ100 1级要求。

    此致

    Divyyshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Divyyshu、

    感谢您的回复!

    我的客户会问、为什么我们在数据表中列出了-40-125C 测试条件、而不是-40-150C。 将来我们会将测试条件更改为-40C 至150C 吗? 如果没有,他们会要求我提供证据,证明我们在 Tj>125......时如何保证我们的规范

    此致、谢谢!

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    由于我们通过电子邮件处理此问题、请关闭此处的主题。

    此致

    Divyyshu